This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221:器件选择

Guru**** 3012180 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221, TMUX1072, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551963/tmuxhs221-device-selection

器件型号:TMUXHS221
主题中讨论的其他器件: TMUX1072、 TMUX1574

工具/软件:

您好的团队、

您是否可以在笔记本集线器中推荐一个设备、该设备可以支持:  

1. USB2.0 1:2 扩展。

2. 5V/3.3V/1.8V

3.过流保护

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    您预计电流有多大? 我们目前没有能够提供过流保护的器件、但也许我们可以找到能够满足电流要求的器件  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rami、

    我正在与客户核实项目 3。 TMUXHS221 是否满足项目 1 和 2 要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    部分原因。 该器件仅支持 3-3.6V 的电源电压。 它可以处理以下任何信号、以便我们仍然可以支持 1.8V 信号。
    不支持 5V。

    在 5V 时、我们可以尝试 TMUX1072、它具有过压保护功能。 或者、我们可以使用 TMUX1574(4 通道 2:1 器件)  

    -拉米