This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:外部 I/O 上拉电阻

Guru**** 3012250 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552336/tca9555-external-i-o-pull-up-resistor

器件型号:TCA9555
主题中讨论的其他器件: TCA9535

工具/软件:

紧凑解决方案。

TCA9555 包含用于 I/O 的上拉电阻器、因此 TCA9555 不需要额外的外部上拉电阻器用于 I/O

图 35 中的参考电路仅适用于 TCA9535。

是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    正确、 TCA9555 具有 内部上拉电阻、因此不再需要外部上拉电阻。 其 不上拉的器件等效器件是  TCA9535。

    此致、

    插孔