This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:器件无法根据数据表规格工作

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552080/tusb321-device-not-working-according-to-datasheet-specification

器件型号:TUSB321


工具/软件:

您好:

我发现了一些问题、但我不明白我的电路有什么问题。 或者 TUSB321 器件放电。?

数据表指定在 UFP 模式 (PORT = GND) 下、OUT1 和 OUT2 引脚指示所连接电源的 Type-C 电流。 但这不起作用。 我尝试了各种 USB 源和不同的电缆、OUT1 和 OUT2 仍然处于低电平。  

我测量了 CC 电压。 检查结果下方。
-当我连接支持 5V/3A 的 USB PD 充电器时, CC 引脚上的电压约为 1.7V。 -> CC 引脚上的电压正确

-我尝试了我的戴尔坞站上的 USBC 端口,其最大输出电流为 1.5A。 CC 引脚上的电压约为 0.94V。  -> CC 引脚上的电压正确

-最后我还尝试了标准的 USB-A 笔记本电脑端口和 CC 引脚上的电压约为 0.4V。  -> CC 引脚上的这个电压对于低电流 CC/CC 是正确的 500mA 900mA。

在上述所有测试中、OUT1/2 =低电平。 这是不正确的行为、我正在寻求一些建议。

请查看下面的原理图。

谢谢
此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    OUT 引脚是开漏引脚。 这些通道需要使用类似于 200k Ω 电阻器的电压上拉至 VDD 等电压、以使引脚变为高电平、并将 200k Ω 电阻器作为足够大的电阻器、以确保在拉至低电平时该引脚降至 0V。

    如果该引脚未上拉、那么它不会高于 0V。  目前、无论是否存在连接、OUT 引脚是否都处于低电平?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢!

    我现在非常愤怒、我忽略了它、不得不修改制造的 PCB。

    我修改了一个电路板、现在可以正常工作。

    再次感谢您的快速回答和解决方案。
    此致、
    Martin