This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2412V:TIDA-010035、THVD1424RGTR

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010035, THVD2412, THVD1424, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547181/thvd2412v-tida-010035-thvd1424rgtr

器件型号:THVD2412V
主题中讨论的其他器件:TIDA-010035、 THVD2412、 THVD1424、 THVD8000

工具/软件:

尊敬的团队:

我能否获得 THVD1424RGTR 和 THVD2412VDR 的 SPICE 模型、并想仿真 RS - 485 电力通信
电缆和 TIDA-010035 仿真

此致、

Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harsha:

    感谢您的联系。 产品页面的设计工具和仿真部分将提供我们的所有可用文件。 对于 THVD1424 和 THVD2412、我们没有 SPICE 模型。  

    另外、我建议改用 THVD8000 器件: https://www.ti.com/product/THVD8000 

    这是一款较新的器件、集成了 RS 485 的电力线通信功能。 我们的 THVD8000 RS-485 页面还列出了 RS 设计资源、可简化此设计过程:  

     【常见问题解答】 RS –485 / RS 422 收发器资源 

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    THVD8000 是否有用于仿真的 SPICE 模型?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    遗憾的是、目前没有 THVD8000 SPICE 模型。   

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    明白了、谢谢