This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:故障原因

Guru**** 3012190 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550768/max3232-cause-of-failure

部件号:MAX3232


工具/软件:

您好、

我认为以下是导致 IC 损坏的原因。

・信号线路短路
・μ s 浪涌
・μ V 噪声

对于 MAX3232、如果 IC 由于上述原因而损坏、您能告诉我其行为如何?

在我们将其作为成品发货后、它在客户处出现故障(无法进行沟通)、因此我们正在寻找原因。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    surp

    失败签名与上述类似。 浪涌通常会产生更多能量、因为这会导致 kV 级电压。 我有时见过这类事件导致塑料被炸掉。 虽然大多数情况下,你可能看不到它的身体损伤。  

    [报价 userid=“460063" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550768/max3232-cause-of-failure ]・noise

    如果处于器件的绝对最大值范围内、可能只是信号完整性问题。 像位一样偶尔会 出错。  

    其他潜在来源可能是 ESD、如果有人触摸连接器引脚或在热插入带电电缆期间、插入可能会导致引脚上出现过冲/下冲、暂时超过绝对最大额定值。  

    所有 EOS 事件都可能导致 GND/Vcc/V+/V-短路。

    如果 EOS 事件不是太糟糕(不是浪涌)、则 V+和 V-电源轨开始取消调节并且无法保持 VOH/VoL 电平。 (表示电荷泵电路损坏)。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bobby-san、

    感谢您的支持。 对您解释浪涌和短路等症状很有帮助。

    我通过私人信息发送了客户的电路信息。 如果您能检查这些内容并告诉我故障的原因、我将不胜感激。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在将我的回复发布到 e2e 主题上、以防 e2e PM 系统出现任何问题…  

    您好 Yuta、未来的通信。 您可以发送电子邮件至 duynguyen@ti.com 
    E2E 个人消息更难跟踪、如果我看不到、我可能无法回复。  

    “所有设备均在欧盟 400 V 电压下使用(在它们之间使用变压器)。“
    如果您使用变压器传输 400V 信号、变压器可能会将部分信号耦合到 RS485 总线上。 特别是当您为 400V 电源轨上电时、高达 400V 的初始电压摆幅会导致 RS485 总线上在短时间内出现大电压尖峰。 我怀疑这可能是失败的原因。 出于同样的原因、当关闭 400V 电源轨时、还会看到一个很大的尖峰。

    对于涉及变压器的设计、您可能需要添加额外的保护功能、例如侧面的 TVS 二极管、该二极管可能会出现变压器产生的瞬变。  

    其他损坏的可能性可能是 GND 偏移。 解决方案基本相同、双向 TVS 二极管以本地 GND 为基准。
    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bobby-san、

    感谢您的支持。

    我会告诉客户您告诉我的内容。 如果我收到客户的其他问题、我将向您发送一封电子邮件。

    此致、

    Nishie