This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB981-Q1MEVM:SN2107083

Guru**** 2557240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549728/ds90ub981-q1mevm-sn2107083

器件型号:DS90UB981-Q1MEVM
主题SN2107083 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我有一个带有顶部标识 SN2107083 的 IC。

我找不到器件型号 整数部分。

附加的图像供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    我需要更多时间来调查顶部标记。 我认为此器件不属于我们的产品线。 一旦我确定了顶部标记、我将转发给正确的人员寻求帮助。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    我花了更长的时间来调查这一事件,因为这是很长一段时间的部分发布。 这是我发现的。 此器件属于 APP 产品系列。 我很快会将你的请求转交给他们。 器件型号为 SN2107083QDCPRQ1。 我认为这是一个 LED 驱动器。  

    希望这有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的答复。

    此器件是否有任何数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    请允许我花一些时间检查我们是否有此器件的任何文档。 顺便说一下、请问您在哪里找到了此器件、这个新项目申请是吗?

    BR

    Patrick