This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306-Q1:无法验证 IBIS 仿真

Guru**** 3012410 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551647/tca39306-q1-unable-to-validate-ibis-simulation

器件型号:TCA39306-Q1


工具/软件:

您好:

TCA39306-Q1 计划用作 MDIO 接口的电平转换器+缓冲器。 MDIO 接口主机在 1.8V 逻辑电平下运行、我们 计划 通过  TCA39306-Q1 将 5 个从器件(3.3V 逻辑)与主机连接。 为了进行验证、我正尝试使用网站中提供的 IBIS 模型来模拟接口。 我未获得电平转换输出、但我可以看到输出端出现相同的输入。  

您能帮助我 通过仿真验证 TCA39306-Q1 器件吗?

谢谢、

Ramesh M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramesh:

    该器件采用开关 (passFET) 架构、因此很难在 IBIS (I/O) 中复制它 b uffer 信息规范)。 要模拟 3V3 信号的输出、您还需要将输入驱动至高达 3V3。 但是、您在此处选择的型号是正确的。 另请参阅 EVM 来根据您的系统设置评估器件:  

    www.ti.com/.../TCA39306EVM

    此致、

    插孔