This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1162-Q1:当 nSLP 为低电平时、是否有办法将 TCAN1162 置于正常模式?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552059/tcan1162-q1-is-there-a-way-to-put-the-tcan1162-into-normal-mode-when-nslp-is-low

器件型号:TCAN1162-Q1


工具/软件:

您好、

目的:客户需要执行初始编程。

唤醒后、TCAN1162 进入睡眠模式。 但是、由于初始 MCU I/O 为 0、nSLP 为低电平。 这会导致 CAN 总线保持未激活状态、从而无法对 MCU 进行编程。

当 nSLP 为低电平时、是否有办法将 TCAN1162 置于正常模式?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    nSLP 必须为高电平才能使 TCAN1162 进入正常模式。 状态机中显示了这种情况:

    但是、如果您只需要 INH 为高电平、我建议在睡眠模式下使用唤醒事件。 这可以来自有效的 CAN 总线或使用 WAKE 引脚。 这会将器件设置为待机模式、INH 为高电平约 3-5 分钟、直到 tINACTIVE 计时器结束。 在此 tINACTIVE 时间之后、器件将重新进入睡眠模式。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Ethan