This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:汽车级等效于 AM26LV31E

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551566/am26lv31e-automotive-grade-equivalent-to-am26lv31e

器件型号:AM26LV31E
Thread 中讨论的其他器件: AM26LV32E

工具/软件:

您好的团队、  

对于与 AM26LV31E 等效的汽车级、您有什么建议吗? 我正在使用它将单端 UART 信号转换为差分信号、以便能够将 UART 信号传递到更远的距离。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    是否需要 4 个通道来执行此操作? (Am26LV31E 是四通道)。  

    我们所有符合汽车标准的 rs 收发器在此处: https://www.ti.com/product-category/interface/RS485-RS485-422-B rs Transiers/products.html#–1=Q1%3Bfals&

    如果您不需要速度超过 115kbps、我可能会查看 1780。 否则我会看看 1781。

    如果您需要多个通道、我们只有符合汽车标准的单通道器件、因此您需要多个并联使用。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 3 个通道:TX、RX 和控制。 我只需要单端信号转差分信号转换器、例如汽车级 AM25LV31E。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果必须符合汽车标准、您将需要使用我提供的列表中的 3 个器件。 您可以使用 DE/RE 引脚将它们设置为驱动器或仅接收器((Tx 用于驱动器、Rx 用于接收器)。

    我们没有符合 3 通道 RS485 汽车标准的器件。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就速度而言、它当前以 4Mbps 的速率运行、给或取。 这样的器件将非常有帮助。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这个速度下、您需要查看 SN65LBC176-Q1 或 SN65HVD1782-Q1

    1782 可在差分引脚上支持更宽的绝对最大额定值、并支持 5V 和 3.3V。 176 器件将具有更高的成本竞争力。 两者都支持 10Mbps、因此可满足您的 4Mbps 要求。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 是否有更简单的方法 — 我们是否有汽车级版本的 AM26LV31E、而不是 RS485 收发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否有 AM26LV31E 的汽车级版本?

    不幸的是、不是。 我们只有符合汽车标准的单通道 RS485 器件。 如果您尝试接收差分信号 (Rx)、从技术上讲、AM26LV31E 始终不适用于您的应用、因为此器件仅是输出驱动器。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 我 在接收端使用 AM26LV32E。