This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781A-Q1:SN65HVD1781A-Q1

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549688/sn65hvd1781a-q1-sn65hvd1781a-q1

器件型号:SN65HVD1781A-Q1


工具/软件:

我使用 IC “SN65HVD1781A-Q1"通过“通过微控制器 P/N 将 UART 转换为 RS422 信号 TMS320F28335ZJZQ。

根据数据表、假设从 SN65HVD1781A-Q1 的引脚 1 (R-Receive) 获得环回信号。 但在检查环回时没有在引脚 1 上看到任何问题。 但是、当向引脚 A 和 B 提供 RS422 信号时、UART 信号在 SN65HVD1781A-Q1 的引脚 1 中可用。

如果有任何配置更改或问题有任何解决方案、请提供。  根据数据表、图示如下。  

   

使用此配置将 UART 转换为 RS422。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivaaraju:

    如果您驱动 D 引脚、则必须能够在 R 引脚上看到环回。 我能想到的唯一原因是、如果驱动器被禁用、D 引脚上的输入就不会到达 A/B 引脚、并且环回到 R 引脚。

    您是否能够在 DE、D 和 R 引脚上施加振荡? 还可以获得 D、A、B 的范围以及 (A-B) 的数学计算?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、未在 R 引脚上获取数据。 我使用了引脚 2 接地、引脚 3 连接至高电平。

    未在 R 引脚上获取数据。 是否需要任何其他配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivaaraju,

    您的配置正确。 如果您无法看到 R 被镜像、则器件或 PCB/系统可能存在问题。  

    您能否确保焊接正确无任何短路? 移除设备并添加新设备是否可以解决问题?

    - Bobby