This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:PIN6 (A) 和 PIN7 (B) 的 AMR 值

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65176B, THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550559/sn65176b-the-amr-value-for-both-pin6-a-and-pin7-b

器件型号:SN65176B
主题中讨论的其他器件: THVD2410

工具/软件:

您好、

  1. 我知道 A 和 B 引脚的 AMR 相对于引脚 5。 是–10 至 15V、对吗?
  2.  A-B 是否有差分 AMR 值、(A+B)/2 是否有共同的 AMR 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    2.否;所有的电压组合都允许在 A/B 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯

    1. 我能否理解 A-B 差分电压的 MAR 值为+–25V、A-B 共模电压的 MAR 值为–10V 至 15V?
    2. 为了与 TPT75176HL1 竞争、客户需要知道在脉冲瞬态条件下 A-B 的差分峰值电压是多少。 如 TPT75176HL1 中列出的+–100V;
    3.   在照明测试期间在客户电路板上测量 SN65176B 大约 1us A-B 的–29V 电压、其波形如下所示、其中 CH2(绿色)为 A-B 电压。 sn65176B 是否存在风险?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    我们器件的保修基于绝对最大额定值。 –29V 大于绝对最大差分(–10V-15V=-25V)–25)。 因此、我们无法保证器件能够承受这种情况。 我们需要建议客户在 A-B 引脚之间放置一个双向 TVS 二极管来钳制电压、因为 1uS 实际上很长。

    根据您所展示的内容、您可能希望将客户迁移到我们的 THVD24xx 系列、该系列具有更高的绝对最大额定值、可应对这些恶劣的环境。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby

    THVD2410/50 可以满足要求、但成本高昂。 我将向 BU 发送电子邮件以讨论方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    我可以想到的另一种选择是在引脚之间放置一个双向 TVS 二极管来钳制电压。 我们可以向保护器件产品线索要相关建议、以便他们是否可以进行上述更改(可能需要使 PCB 失效)。

    - Bobby