This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB984-Q1:启用 DS90UB984-Q1 菊花链输出的测试图形

Guru**** 2588825 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB984-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552785/ds90ub984-q1-enable-test-pattern-for-daisy-chain-output-of-ds90ub984-q1

器件型号:DS90UB984-Q1


工具/软件:

您好、

我想启用测试图形并将其发送到 DS90UB984-Q1 的菊花链输出端。

对于测试模式、我将写入 FPD3_TX_PGCTL_P0 寄存器。 但在输出上不可见。 还必须配置哪些寄存器?

谢谢、此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我们有一个脚本生成工具、可用于初始化您所使用的器件(假设为 983 和 984)。 但是、这是一个公共论坛、983 和 984 以及脚本生成工具是 NDA。 请联系当地的 FAE 以获取适合您的工具。 它有一个用户配置序列和幻灯片、可以帮助您进行故障排除。 该工具位于 FAE 的 CDDS > FPD-Link > DS90Ux9x-Q1 配套资料> 98x 脚本生成工具中。  

    非常感谢!

    以斯帖