This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8040A1:器件选择

Guru**** 3010820 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551961/tusb8040a1-device-selection

器件型号:TUSB8040A1
主题中讨论的其他器件:TUSB8041A

工具/软件:

尊敬的团队:  

您可以推荐符合以下要求的 USB 集线器吗? 谢谢!

1.支持 USB 3.1 Gen1 速度。

2. 1 通道输入、4 通道输出。

3.支持 AMD Fire Range 和 AMD Dragon Range 平台。

4、支持现代待机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

      TUSB8041A 应支持项目 1、2 和 4。

      您是否有关于第 3 项的任何文档?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian、  

    该集线器设计为与 AMD 的 Firerange 和 DragonRange 平台兼容。

    请问您是否已经评估过此集线器与 AMD 的兼容性?

    此外、关于布局布线要求、是 8 英寸、对吧? 从集线器到 USB-A 连接器的布线长度需要尽可能长、同时确保 USB-A 连接器满足 USB 的电气规范 (USB3、USB2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

      基本上、  如果任何 USB3 主机通过了包括 AMD 系统在内的 USB3 合规性测试、则 TI USB3 集线器应与任何 USB3 主机一起工作。

    o、关于布局布线要求、它是 8 英寸、对吗?

    正确、建议从 集线器到 USB-A 连接器最多 8 英寸、以确保其通过 USB 合规性测试。 如果超过 8in、 可能需要 USB2 转接驱动器或 USB3 转接驱动器。

    好极了

    Brian