This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212-Q1:IBIS 模型

Guru**** 3012440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212-Q1, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552127/tusb212-q1-ibis-model

器件型号:TUSB212-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB212

工具/软件:

尊敬的团队:

是否有适用于 TUSB212-Q1 的 IBIS 模型? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们只有适用于 TUSB212/213 的 HSPICE 模型。 如果您愿意、请告诉我这是为哪家公司创建的、以便我可以确保我们签订了有效的 NDA、然后我可以通过 E2E PM 将其发送给您。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们有 NDA、HON HAI PRECISION (Foxconn)、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我懂了。 请接受我的 E2E 朋友申请、我可以将其发送给我。

    谢谢、

    Ryan