This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:电源问题

Guru**** 3010520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553003/dp83822h-power-supply-questions

器件型号:DP83822H


工具/软件:

尊敬的团队:

当 AVDD 和 VDDIO 由 1.8V 供电时。

RD-和 RD+之间的电源是否也需要更改为 1.8V?

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yishan

    端接电压需要遵循 AVD。 因此、如果 AVD 为 1.8V、则也需要为 1.8V。

    方框图不正确、我们正在努力对其进行修复、以便表明需要将端接电压更改为 AVD。

    谢谢

    David