This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:分离式引脚

Guru**** 3012490 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552752/tcan1463-q1-split-pin

器件型号:TCAN1463-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户询问我们是否可以提供为什么在 TI 当前 CAN 器件中不再使用分离引脚的背景信息? 谢谢

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiawei,

    SPLIT 引脚用于为 CAN 总线驱动更强的共模电压、从而即使在嘈杂的环境中也有助于实现稳定的 CAN 总线、并帮助减少发射。 借助 TCAN1043-Q1 和更新的收发器、经验证、分离引脚不像过去那样是 EMC 合规性所必需的。 这是现代 TI CAN 收发器上没有分离引脚的主要原因。

    此致、

    Eric Hackett