This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:内部上拉和下拉的电阻值是多少

Guru**** 3017280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552065/thvd1424-what-is-the-resistance-value-of-the-internal-pull-ups-and-pull-downs

器件型号:THVD1424


工具/软件:

大家好、我在数据表中找不到 RD、DE、D、TERM_xx、SLR 上内部上拉和下拉电阻的电阻值是多少、 h/f  这些上拉和下拉电阻的最小电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以从输入漏电流规格得出。 5.5V / 5µA = 1.1k MΩ Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 正确、您可以使用输入漏电流最大值/最小值和 Vcc 来计算最小电阻。 我认为实际设计值约为 2M Ω、但由于这些电阻器未进行激光修整、因此容差可能较大、为 30%。 漏电流规格中内置了一些裕度、因此 1.1M Ω 非常悲观、并且可能比实际电阻大。

    - Bobby