This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:关于任何总线端子上的输入电压。

Guru**** 3012300 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552319/thvd2410-about-input-voltage-at-any-bus-terminal

器件型号:THVD2410


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我对 THVD2410 的运行条件有疑问。

在我的应用中、我需要将 THVD2410 的总线与 ABZ 编码器连接。 总线电压可能高达 24V、并且考虑到电源容差、可能会有±15%的变化(即在最坏的情况下可能高达 27.6V)。

数据表指定了总线的建议工作电压范围为±25V。 如果电压略高于该限值(例如,计算得出的最高 27.6V)、器件是否仍能可靠运行? 在这种情况下是否存在永久性损坏或性能下降的风险?

感谢您的时间和支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“642119" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552319/thvd2410-about-input-voltage-at-any-bus-terminal ]数据表指定了总线的建议工作电压范围为±25V。 如果电压略高于此限值(例如,计算出的最高 27.6V)、器件是否仍能可靠运行[/报价]

    是的、从技术角度而言、该器件的绝对最大值高达 70V 略超出建议值会使一些规格略有变化、但不会影响可靠性。  

    在此类情况下是否存在永久性损坏或性能下降的风险?

    只要不超出绝对最大值、就不应影响器件的可靠性。

    - Bobby