This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:有关 IO 的快速问题

Guru**** 3012630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552591/thvd1420-quick-question-on-ios

部件号:THVD1420


工具/软件:

嗨、团队

IO 规格是否意味着 A/B 上需要 10 Ω 串联电阻器?  是否 有限制电流的内部保护措施?

谢谢、

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IOS 规格是否意味着需要 A/B 上的 10 欧姆串联电阻器?  是否 有内部保护可以限制电流?

    A/B 线路上不需要 10 欧姆。

    IO 规格来自 RS485 标准、通过提前钳制电流、使差分驱动器引脚能够承受高达 250mA 的电流。 器件本身将钳制电流、因为 PFET 和 NFET 在 250mA 发生之前会饱和并限制电流本身。 10 欧姆电阻器不是必需的、但在高功率瞬态事件期间会有所帮助。

    - Bobby