This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83843:光学 10M 和 LAN 转换

Guru**** 3010040 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83843, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553199/dp83843-optical-10m-and-lan-conversion

器件型号:DP83843
Thread 中讨论的其他器件: DP83869HM

工具/软件:

您好的团队、

我要使用以下配置。

-光学 10M→FPGA (MAX10)→差分输出 (AM26C31QDG4)→脉冲变压器→DP83843(49 和 50 引脚)→DP83843(73 和 74 引脚)→LAN 连接器[AUI 到 TP 转换]
- LAN 连接器→DP83843(65 和 67 引脚)→DP 83843(43 引脚、44 引脚)→脉冲变压器→比较器(过零检测)→FPGA→光学 10M [TP 到 AUI 转换]。

这种做法是否可行?
此外、是否只需一个 DP83843 即可实现 10M⇔LAN 光学转换?
或者、是否需要安装两个 DP83843 并按如下方式拆分功能?
-适用于 AUI→TP(光学→LAN)
-适用于 TP→AUI (LAN→Optical )

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryu-San

    我们尚未使用 DP83843 验证 10M 光纤到铜缆转换器模式。  

    DP83869HM 是否  是可能的解决方案? DP83869HM 可在 1000M 和 100M 速度(不是 10M)下转换铜缆和光纤接口之间的数据。

    谢谢

    David