This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A:电池短路保护

Guru**** 3010040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553284/ds90lv048a-short-to-battery-protection

器件型号:DS90LV048A


工具/软件:

我看到了 IC TUSB501-Q1 的论坛解决方案 、其中交流耦合电容器在 TVS 二极管之后串联、以防止发生电池短路。 我想问、如果串联的电容器阻止直流信号、差分信号会发生交流信号偏移。 我的 LVDS 信号共模电压会向右降至 0V。 但您提到我们可以使用。 是否有关于使用交流耦合电容器的任何应用手册。

正在等待您的答复。

谢谢、此致
Javal Gadher  
Varroc Engineering

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javal:

    是的、交流耦合 LVDS 相当常见、尤其是在您尝试像电池短路事件那样阻断电压更高的直流电时。 如果接收器未自偏置或具有宽共模、则必须确保接收器端具有共模偏置。   有关详细信息、请参阅如何使用直流和交流耦合端接 LVDS 连接中的图 3、4、5 和 6。  

    此致、

    马特