This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:开漏 I/O (SDAA、SCLA、SDAB 和 SCLB)-实现

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553359/tca9517-open-drain-i-o-sdaa-scla-sdab-and-sclb---implementation

器件型号:TCA9517


工具/软件:

您好、

根据以下特性(数据表中提供)、

“开漏 I2C I/O“

“断电时为高阻抗 I2C 引脚“

我们认为、在低于工作条件下不允许从 SDAB 和 SCLB 上的上拉电阻到 VCCB 发生任何反向驱动/电流泄漏。

TCA9517 的 VCCA 和 VCCB = 0V(未通电)且在 B 侧上拉由不同的有效电压源(电压幅度=VCCB)提供。

在上述情况下、SDAB 和 SCLB 应该保持高阻抗、而不会有任何对 VCCB 的反向驱动 (假设:开漏 SDAB 和 SCLB 没有内部上拉电阻)。

查询:

请确认 SDAA、SCLA、SDAB 和 SCLB 没有内部上拉电阻。

另外、还应建议在上述运行条件下是否预计有任何异常。

此致、

MithunKumar 五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MithunKumar:

    [引述 userid=“346591" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553359/tca9517-open-drain-i-o-sdaa-scla-sdab-and-sclb---implementation

    TCA9517 的 VCCA 和 VCCB = 0V(未通电)且在 B 侧上拉由不同的有效电压源(电压幅度=VCCB)提供。

    在上述情况下、SDAB 和 SCLB 应该保持高阻抗、而不会有任何对 VCCB 的反向驱动 (假设:开漏 SDAB 和 SCLB 没有内部上拉电阻)。

    [/报价]

    您是对的。  

    [报价 userid=“346591" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553359/tca9517-open-drain-i-o-sdaa-scla-sdab-and-sclb---implementation ]请确认 SDAA、SCLA、SDAB 和 SCLB 没有内部上拉电阻。

    这些线路上没有内部 PU 电阻器、这些电阻器需要由用户在外部提供。  

    从 SDA/SCL 到 VCCA 或 VCCB 之间没有 ESD 二极管、这可以作为对电源反向供电的路径。  

    此致、

    Tyler