This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418E:I2C 至 GPIO 扩展器建议请求

Guru**** 3010040 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418E, TCAL6416, TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553205/tca8418e-i2c-to-gpio-expander-recommendation-request

部件号:TCA8418E
主题中讨论的其他器件: TCAL6416、 TCA6507

工具/软件:

您好、TI 专家

客户正在寻找以下随附的 SX1508B (Semtech) 的更换件。

e2e.ti.com/.../SX1508BIULTRT.pdf

要求如下:

【要求】
- I2C 到 GPIO 扩展器
-至少需要 7 个 GPIO 通道
-能够进行通用 GPIO 和 PWM 控制的组件

我通过 TI_crossreference 检查了 TCA8418E、但它似乎没有 PWM 控制功能。

您能否推荐符合上述要求的组件?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    我们当前的 I2C 产品系列并不支持列出的全部 3 项要求、主要是针对 PWM 控制的要求。 最接近的器件可能是您列出的 TCA8418E、或者类似 TCAL6416、具有外部复位和中断引脚的双电源、16 位 I2C 转 GPIO 扩展器。 TCA8418E 和 TCAL6416 均不具有 PWM 功能。  

    TCA6507 等器件确实具有 PWM 输出控制、但是 P0-P6 都是输出、不能配置为输入。 为满足所有期望要求、这里必须采用双芯片解决方案。  

    这似乎是我们产品系列的一个空白、如果您愿意、我可以在电子邮件中圈出我们的一个问题、开始讨论此业务案例/ PWM 控制器件的未来路线图。 过去、多名工程师要求提供 PWM。  

    t-townsend@ti.com 

    此致、

    Tyler