This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS141:已注意到闪烁和断电

Guru**** 3010040 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553466/tmds141-noticed-flickering-and-blackout

器件型号:TMDS141


工具/软件:

尊敬的团队:

系统概述:

我们随附了一个概述子系统架构的方框图。 信号流如下:

  • 视频信号源自 Olympus S7000 系统。
  • 此信号通过 SDI 电缆通过 Blackmagic SDI 路由到 HDMI 3G 转换器。
  • 然后、转换器的 HDMI 输出馈入集成在我们 FPGA 板上的 TMDS141 IC。
  • 该板提供两个 HDMI 输出、每个输出均使用 HDMI 电缆连接至 4K 显示器。 电缆长度在随附的图中指定。

发现的问题:
我们在多个系统的两台显示器上同时出现间歇性闪烁和完全断电。 该问题在短暂闪烁和长时间信号丢失之间有所不同。
 

问题:

  • TMDS141 IC 是否适合处理此类 HDMI 信号传输?
  • HDMI 电缆长度是否在此 IC 的支持范围内?
  • 与此 IC 相关的闪烁和断电行为的主要原因可能是什么?

感谢您在解决此问题方面提供的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您尝试支持的数据速率是多少? 通常、4K@30Hz 分辨率和 4:4:4 意味着每通道数据速率为 2.97Gbps、这超出了 TMDS141 最大数据速率 2.25Gbps。

    谢谢

    David