This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:启动失败

Guru**** 3012000 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545357/dp83825i-startup-failure

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83826E

工具/软件:

您好、

我有一个带两个 ETH 接口的电路。  主处理器是 imx6ULL。 我使用两个 dp83825i。

我附上了涉及这些元件的原理图图片。 软件由客户制作。  

仅供您参考、他们已经打造了采用相同处理器、但采用 DP83826E 的工作系统。

是、电源一起启动、Linux 系统通过 ENETx_TX_CLK 提供时钟。 两者都不是最优的、必须在重新设计时加以改进。  

但我面临着以下问题:  

Linux 运行后、我与 eth1 建立了正常 工作的连接、但 eth0 有时只是正常工作。 Linux 重新启动后、eth0 也正常工作。  

我无法解释在重新启动过程中 eth0 会发生什么。  

可能是自举引脚带来的问题吗?  

感谢您提供任何帮助。

此致

C é dric

e2e.ti.com/.../DP83825i_2D00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cedric:  
    您能否验证时钟在两个 PHY 的功率斜坡上可用? 否则、PHY 会进入错误状态并且不响应。 假设 Linux 重新启动没有关闭 PHY、可能是 PHY 重新进入正常状态。  
    此外、是否可以发送 MDC/MDIO 读取、以查看 eth0 是否响应其他 PHY 地址? 如果未正确焊接 Strap 配置、则可能绑定了错误的 PHY 地址、并且不会对 Linux 的命令做出响应。  
    对于 eth0、此问题发生的频率如何?有多少设备遇到此问题?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J

    否、在功率斜升时、时钟不可用。 此处的电源在启动后直接供电。 imx6ULL 在上电后立即启动时钟。  

    假设 Linux 重新启动不会关闭 PHY、那么可能是 PHY 重新进入良好状态。  [/报价]

    PHY 如何进入良好状态。 我也想到了这一点。  

    我必须咨询软件团队以了解是否可以读取 MDC/MDIO。 您是指使用 Osz示 波器吗?  

    LED0 PIN 是否有问题? 正确搭接该引脚时出错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    led0 引脚似乎已搭接以禁用自动协商、但 Linux 在检测 PHY 时应该不会出现问题。 客户是否可以尝试 在第一次 重置后进行第二次重置、看看这样是否解决了问题?

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到的回复。

    我们刚刚设计了一些具有定义的启动和外部区域以及两个独立复位行的新 PCB。  

    因为一个 PHY 一直工作、我认为 NXP 可能会在内核/bootloader 中出现问题。  

    因此、我们可以关闭这个主题、如果我对新电路板还有其他问题、我将打开一个新的电路板。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    该线程将在 30 天后自动锁定、因此如果该线程未锁定或打开新线程、请随时继续使用该线程。 请告诉我!

    此致、
    j