This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:MDI 接口 1000Base-T 的信号完整性仿真

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552738/dp83867is-signal-integrity-simulation-for-mdi-interface-1000base-t

器件型号:DP83867IS


工具/软件:

尊敬的团队:
我 在工程中使用了 DP83867IS。 我想在 RGMII 和 MDI 接口上进行信号完整性仿真。但 ibis 文件仅包含 MII 引脚的模型、对于 MDI 引脚、该文件为 NC。 由于我的 MDI 1000Base-T 信号通过电缆和背板传输相当长的距离、因此如何在仿真中执行或验证接口的 SI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于 MDI 引脚的复杂性、我们不支持对 MDI 引脚进行 IBIS 仿真。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII J,
    谢谢你的重新定位,有任何其他方法来检查它..  
    就像任何特定的损耗预算或可用的眼罩一样。 如何验证信号是否符合规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、没有通过仿真对此进行测试的方法。

    此致、

    j