This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212-Q1:原理图审阅

Guru**** 3010040 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553029/tusb212-q1-schematic-review

器件型号:TUSB212-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB212

工具/软件:

尊敬的团队:

 谢谢、请帮助查看 TUSB212QRWBRQ1 原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    所有组件都列为 NC、因此很难确定预期设置。 您是否尝试使用 EQ 等级 0 还是 EQ 等级 3? 是否要将 DC_Boost 设置为 Medium?

    我建议从 EQ 级别 0 和 DC_Boost 介质开始。 此外、请确保 DP/DM 线路连接在转接驱动器下方、并且转接驱动器将通电并退出复位  解决方案 任何信号都通过 USB2 布线发送。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。 如果眼图失败、我们将弹出 TUSB212 并重新检查电阻器和电容器。