This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:SX Sy 连接到多个设备

Guru**** 3010100 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551699/p82b96-sx-sy-connect-to-multiple-devices

部件号:P82B96


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们有一个项目使用的是 P82B96 如下图所示,以前只有一个传感器和系统工作正常,现在我们需要在同一个 PCBA 上将传感器从 1 增加到 8 ,我们可以使用相同的 P82B96 吗?

VCC 为 5V、传感器板上 I2C 总线的总 PCB 迹线约为 10,000 - 15,000mil。   PCB 布线电容:~25pF、 从芯片 MCP3427-E/UN 引脚电容 10pF *8 = 80pF。

请帮助审查和建议将它工作,谢谢。

新资讯:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AD:

    根据数据表的第 5 节、一次最多应连接 SX/Sy 侧的两个器件。 我建议断开传感器配置、与以下内容类似(<2 个器件)。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    谢谢您的回答、我会为每个从器件添加 P82B96、还有一个问题、如果所有从器件都在同一板上、那么每个  P82B96 都应该 添加上拉电阻器、   

    还是只为所有  P82B96 设置了一个上拉电阻 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AD:

    TX 和 Ty 是集电极开路输出、没有连接到 VCC 的 ESD 保护二极管。 只要不超过 15V 额定值、每个引脚就可以通过一个上拉电阻器连接到超过 VCC 的电源电压。  

    客户应根据其系统中的传播延迟确定上拉电阻的值、并在 P82B96 数据表的第 10.1.1 节中进行了进一步说明。 之前已解答的 e2e 主题介绍了示例计算: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081658/p82b96-attempting-to-send-i2c-over-long-distance-twisted-pairs。

    此致、

    插孔