This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:USB PD 3.0 设计

Guru**** 3010040 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541587/tusb322i-usb-pd-3-0-design

器件型号:TUSB322I
主题中讨论的其他器件: TUSB322、 TPS25751

工具/软件:

我能否通过上述设计实现 USB type c PD 3.0 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB322I 不被视为完整的 PD 控制器。 您需要哪些 PD 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在为无人机应用设计 USB 集线器。 在这种情况下,带有 PD 3.0 的 USB Type C 是输出端口之一。  

    您能建议使用任何 PD 控制器来实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supriya:

    TUSB322 允许在充电时实现最大 5V 3A (15W) 的拉电流和灌电流。 TUSB322 不支持任何 USB-C 交替模式。 模式。

    PD 通常支持高充电电压。 PD 还支持交替模式。 如果您不需要 PD 的额外功能、并且只需要检测 USB-C 的供电方和受电方、功率高达 15W、则 TUSB322 将正常工作。

    如果您需要 PD 功能、我会将此 TT 重新分配给 PD 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PD 端口的功率要求是 15W-87W。 因此、我请您将其重新分配给 PD 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这仅用于供电、 则可以查看 TPS25751