This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:测试问题

Guru**** 3010040 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552669/ds160pr410-test-issue

器件型号:DS160PR410


工具/软件:

您好、

测量 PCIe RX(接收到的)信号时、我们进入了环回模式、但 BERT 测试仪显示了大量接收损耗、因此我们无法继续进行进一步测试、如下图所示。

由于此 PCIe 端口的 TX 和 RX 连接到 TI DS160PR410 转接驱动器、我能否询问在执行 RX 信号测量时该转接驱动器是否需要任何特定配置? 谢谢你。

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    PCIe RX 合规性测试是一项复杂的测试、其中会在链路中增加额外的插入损耗和额外的噪声/应力、因此有助于通过此测试的理想转接驱动器设置在不同客户的项目中会有很大不同、通常只能通过实验才能找到。 此处的客户可以首先尝试向上和向下小步调整 EQ、查看对错误计数是否有正或负影响。

    此致、

    Evan Su