This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:EIA-422B 合规性

Guru**** 3011080 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16F95QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553147/ds16f95qml-sp-eia-422b-compliance

器件型号:DS16F95QML-SP
主题DS16F95QML 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们将 DS16F95QML 用于 RS 422 接口。 芯片是否符合 ANSI/TIA/EIA-422B 标准? 数据表中将其列为 EIA-422A、但我们想知道它是否也符合 EIA-422B。

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我试图看看 A 版本和 B 版本之间的实际差异是什么,但我无法在网上找到任何直接比较它们的东西。 我也未能在 RS422B 文档的摘要中找到任何表明存在重大差异的内容。  

    https://www.cpii.com/docs/library/4/485appnote.pdf

    附录 A 的表格显示了 RS422A 规格表摘要。 我们的器件遵守所有这一切、据我所知、B 版本没有更改任何这些规格值。  

    - Bobby