This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:0xe5 故障状态寄存器位 6 为 1、始终报告 CRC 故障。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552337/sn65dsi84-q1-0xe5-fault-status-register-bit6-is-1-and-crc-fault-is-always-reported

器件型号:SN65DSI84-Q1


工具/软件:

您好、团队、

1 级:东软

OEM:吉利

在主机冷重启期间、DSI84 显示正常图形、0xe5 故障状态寄存器正常。
释放 STR 后、DSI84 图像将正常显示、但 0xe5 故障状态寄存器的位 6 为 1、并且报告了 CRC 错误。 (我已经执行了对 CSR 0xE5 的 Write 0xFF 来清除错误寄存器,但不会清除错误。)

请明天上午就以下问题提供反馈:
1.如果第 6 位报告为错误、它会对图形产生什么影响?
2.请提供一些故障排除建议。

随附的图片是冷启动和 STR 转义期间的 DSI84 初始化波形。 时序的设计符合以下要求:

冷启动(蓝色复位,粉色 DSI 数据、黄色 I2C)

STR 迂回(蓝色复位,粉色 DSI 数据、黄色 I2C)  (__LW_AT__STR(挂起至 RAM)是低功耗模式)μ W

蓝色 EN、绿色 DSI 数据、粉色 DSI CLK1 --冷启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    当前报告了 CRC 错误、显示图形仍在工作。 这是正确的吗?

    客户是否检查 DSI 时钟和数据通道是否遵循数据表序列? DSI 时钟通道应在上电(初始化序列 2)后最初处于 HS 状态、数据通道应处于 LP11 状态。

    由于显示的是 CRC 错误、因此 DSI 连接、布局、电缆是否存在任何可能导致 SI 问题的问题?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    我已经与 Ted 讨论了这个问题、这个问题的根本原因在于 MTK 方面、而不是 184。

    此外、我还有一个问题想确认:是否有办法打开/关闭 DSI84 上的 LVDS 视频信号(除了重新启动芯片之外)?

    在屏幕上电/断电序列期间、需要打开/关闭 LVDS 视频信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    如果问题是由 SoC 导致的、那么这可能有类似的解决方案。 Ted 是否提出了解决方案?

    SN65DSI84:LVDS 输出启用禁用
     

    根据上面的 E21E 线程、禁用视频输出的唯一方法是使用 EN 引脚并重新初始化、或使用数据表中的序列:“9.1.1 视频停止和重启序列“


    此致、
    Ikram