This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:我们需要用于 SigCon Architect 的 DS280BR820 配置文件更新程序。

Guru**** 3010820 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820, DS280BR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552270/ds280br820-we-need-ds280br820-profile-updater-for-sigcon-architect

器件型号:DS280BR820
主题中讨论的其他器件: DS280BR810

工具/软件:

您好、

我们需要用于 SigCon Architect 的 DS280BR820 配置文件更新程序配置文件。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlin:

    通过点击产品页面上的“立即申请“、可以访问 DS280BR820 的 SigCon Architect 配置文件更新程序、如下所示。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    我只看到  DS280BR810 更新程序。 没有 DS280BR820 更新程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlin:

    设计文件中看到的 DS280BR810 更新程序应适用于 DS280BR820、因为它们是类似的器件。

    此致、

    GREG