This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:HD3SS460 是否可以替换 TUSB1046?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553073/hd3ss460-is-hd3ss460-can-replace-tusb1046

器件型号:HD3SS460
主题: TPS65991BF 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

客户正在 评估 将 ALT 多路复用器 TUSB1046 替换为 HD3SS460。

您能否帮助检查  HD3SS460 是否适用于 USB-C 配置和 PD 控制器 TPS65991BF?

如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Randy:

    您将其用于哪个 USB 标准? 它应该有效、但了解标准以进行确认会有所帮助。


    我无法访问  TPS65991BF、看起来它可能是不是公开的?、因此我无法完全验证、但应该没问题。 我们可能需要让负责该部件的团队参与进来、以帮助进行全面验证

    谢谢、
    Rami