This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814S-Q1:RMII 修订版 1.0 模式

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553044/dp83tc814s-q1-rmii-revision-1-0-mode

器件型号:DP83TC814S-Q1


工具/软件:

您好、

是否可以 通过硬件(strap 配置)或仅通过管理通过寄存器配置来配置 DP83TC814S 至 RMII 版本 1.0?

谢谢、

Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eyal:

    否、无法通过自动加载 (bootstrap) 启用 RMII 版本 1.0。 需要进行寄存器配置。

    谢谢、

    David