This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:TCA6408APWR IC 的 SC0-7、SD0-7 端口的 VIH、VIL、VOL 值

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552479/tca6408a-vih-vil-vol-values-of-the-sc0-7-sd0-7-ports-of-the-tca6408apwr-ic

部件号:TCA6408A
Thread 中讨论的其他器件: TCA9548A

工具/软件:

使用 具有 1.8V VCC 的 TCA6408APWR、SDA、SCL 引脚 (VDPUM) 上的 1.8V I2C、以及使用 8 个具有 1.8V 和 3.3V 的 I2C 输出端口的 IM。  

1.8V 电平和 3.3V 电平的 SD、SC 端口 VIH、VIL、VOL 值是什么。 能否在具有不同电源的 TCA6408A IC 上使用不同的 I2C 总线? 我需要直流分析值。