This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548APWR VIH、VIL、SD0-7、SC0-7 端口的 VoL 值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552483/tca9548a-tca9548apwr-vih-vil-vol-values-of-sd0-7-sc0-7-ports

器件型号:TCA9548A


工具/软件:

IM 使用 TCA9548APWR (具有 1.8V VCC)、SDA、SCL 引脚 (VDPUM) 上具有 1.8V I2C、并使用 8 个具有 1.8V 和 3.3V I2C 输出端口。  

1.8V 电平和 3.3V 电平的 SD、SC 端口 VIH、VIL、VOL 值是什么。 我可以在 TCA9548APWR IC 上具有不同电源的不同 I2C 总线吗? 我需要直流分析值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、

    VIH/VIL 电平位于数据表中:

    VIH 为 1.26V、VIL @1.8V 时为 0.54V。  

    VOL 值也包含在数据表中:

    但您可能希望使用上拉电阻来使输出侧达到正确的电压。


    是的、您可以在相同的电源下使用不同的总线电平(我不确定您使用的是不同的电源)。  
    第 8.2.1 节介绍了如何使用 Vpass 正确执行该操作 — 还可以查看图 8-2。  
    不过、如果您不想阅读数据表、经验法则是将电源设为最低总线值。 因此、如果您有 1.8V 总线和几条 3.3V 总线、请将电源设置为 1.8V、然后将所有 3.3V 总线上拉至您将拥有的 3.3V 电源、这样您就可以顺利使用了。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami Mooti1 :

    Im 使用 TCA9548A 且 SDA、SCL 位于 1.8V 电源轨上且 VCC = 1.8V、我的其他端口具有 SD0、SC0 –1.8V 电平以及带上拉电阻器的 SD1、SC1-3.3V I2C 总线。

    我想查看对连接在 1.8V 电压轨和 3.3V 电压轨上的器件的 SD/SC 端口的直流分析。 为此、我需要 8 个通道的 SD/SC 引脚的 VOH、VOL、VIH、VIL 值。

    数据表仅具有 SDA、SCL 主总线的 VIH、VIL 值、而不是 SD/SC 端口 0-7 的 VIH、VIL 值。 如何检查使用不同 I2C 总线(如 1.8V、3.3V)连接的器件的 SD/SC 端口的直流电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、Vo (sw) 电压的含义是什么、您能否解释 mem 是指内部 FET 的 VDS 电压还是 FET 的漏极电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、

    这些通道没有 VIH/VIL。 一旦 SDA/SCL 侧的通道导通、它就会充当无源 FET、因此信号将直接通过进行通信。 此时、I2C 控制器和外设的 VIH/VIL 将是您关心发送和接收数据的规格。 如果您要更改 TCA 器件的配置、那么您将再次关注仅 SDA/SCL 的 VIH/VIL 电平。  

    VO (SW) 是指 FET 的漏极电压。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    如果控制器 SDA/SCL VIH、vil、VOH、Vol 与这 8 个端口上连接的器件不匹配、该怎么办。 由于您指的是连接在 SDA 上的控制器的直流电平、因此 SCL 直流电平只应与连接在端口上的器件直流电平相匹配。我是对的

    如果这两个直流电平不匹配、那么该器件如何满足电平转换器的需求?

    如果我在 SD/SC 线路上使用 3.3V 和 1.8V 端口、则应使用 VCC 值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、

    我不确定我是否遵循。 应将 8 个端口侧上拉至这些设备的 VIH/VIL 电平。 使用上拉电阻器、电压应达到您所需的电压(假设为 3.3V)。 每侧都将上拉至该特定总线上的上拉值。  
    将 VCC 设置为最低总线电压、因此在本例中为 1.8V

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    我来澄清一下。 我将 AGX Orin SOM 用作带有 TCA9548 扩展器的主 I2C 总线。 所有其他 8 个端口已通过各自的 VCC 用于各种 IC(具有 RPU 的 6 条总线为 1.8V、具有 RPU 的 2 条总线为 3.3V)。

    我在这里要担心的是、Orin SOM 具有一些 VOH、VOL、VIH、VIL 值、而连接在 SD/SC 端口上的 8 个器件具有不同的 VIH、ViL、Vol 值。 在进行直流分析时、这些 SoM 和具有 3.3V I2C 总线连接的器件在直流分析中存在故障。

    如何确保该 TCA9548 可用于具有主 I2C 总线的 8 个端口上的任何器件(在直流分析期间)。

    此外、仅为 IC 的 SDA、SCL 总线提供了 VIH、vil、vol 值。 我已经用 SoM 值检查过的这些值看起来是匹配的。 但对于输出端口、8 个通道看起来不匹配。  

    我需要使用哪些值来检查 IC 上连接的 8 端口的 DC 分析。

    我使用了 VCC 1.8V、主总线 1.8V、  

    输出端口 SD、SC-1.8V、3.3V(混合使用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、

    如前所述、TCA9548A 在这 8 个 SDx/SCx 引脚上不会有 VIH/VIL。 您可以从某些方面将 Vpass 视为 VIH。 但事实是、选择路径后、TCA9548A 将充当导通 FET。  实际上、它将是一个导通电阻损耗如下的电阻:



    在您的设置中、您将在 VCC 上使用 1.8V、并将主总线上拉至 1.8V。  
    然后、对于所有线路总线电压、您将 SD0/SC0 拉至 1.8V、将 SD1/SC1 拉至 3.3V、依此类推。  

    如果 VIH/VIL/VIL VOL 值不匹配、请共享 原理图、并强调需要关注的位置 以及实际值。 但从多路复用器的角度来看、只要 VIH/VIL 与 VOH 您提到的用于驱动主总线的 AGx Orin SOM 的 AGx/AGx 匹配 VOL、就可以正常工作。  

    -拉米