This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:100Mbps 介质转换器模式下的仅配置 (strap)、拉出铜线、DP83869 进入崩溃状态

Guru**** 3012730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552730/dp83869hm-straps-only-configuration-in-100-mbps-media-converter-mode-copper-cable-pulled-out-dp83869-enter-a-crash-state

器件型号:DP83869HM
主题:DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、我目前使用的是 100Mbps 介质转换器模式。 我是否还可以通过仅通过配置 (strap) 来实现介质转换器功能?

此外,我发现当设备正常工作时,可以断开光纤,然后重新插入。 但是、如果铜缆被拉出、LED1(表 7-13 LED1 默认光纤链路已建立:稳定亮起)将快速闪烁。 如果重新插入铜缆、DP83869 将无法再正常工作、需要再次通电才能正常工作。

我的配置 (strap) 是:OPMODE[2-0]= 101、LED_1 = 1、LED_2 = 1、RX_CTRL 和 RX_CLK 保持悬空。

如中所述  

 DP83869HM:是否完全使用 DP83869 在 1000Mbps 介质转换器模式下可以实现仅配置 (strap)? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    可通过 Strap 配置实现 100M MC 功能。 您描述的行为可能表明链路中断通过、但细节有点奇怪。 当初始介质(本例中为 CU)丢失链接时、启用此功能后、将断开其他介质(本例中为 FX)。 我希望 FX 链路会断开而不是快速闪烁、然后在我们的 EVM A 实验室中再次检查此功能。

    是在使用我们的 EVM 还是根据您自己的定制设计进行评估?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    定制设计、请在您的实验室中检查该功能,83869 rash 当 LED 快速闪烁,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请预计明天就能获得这一爆炸物处理结果。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我测试了这种行为、并发现存在类似的现象:

    - 2 个 EVM 通过 CU 和 FX 相互插入(循环拓扑)

    -两个 EVM 都配置为 100M MC 模式,并启用 LLPT

    -断开 FX 电缆,CU 和 FX 链路均断开,重新连接 FX 时,CU 和 FX 链路均已接通(通过 LED_0 [CU]和 LED_1 [FX]验证)

    -断开 CU 电缆时,CU 和 FX 链路都断开,重新连接 CU 时,两个链路仍然断开。 但是、器件复位(寄存器 0x1F = 0x4000)后、功能已恢复。 我的其中一个板, FX link 已接通,但在另一个板上,它已断开。 我认为,正因为如此, CU 也受到了这种影响。

    我想进行快速检查、因为具有 FX link down 的电路板使用的是较旧版本的硅。 寄存器 0x3 在您的设计中表示什么?

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这种现象与我们测试的现象一致。 不过、遗憾的是、我们制作的电路板没有 SMI 接口、因此无法获取寄存器的值。 这可以在 EVM 板上读取。

    此致、
    YCH_CHN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否有 ESD 袋以及从其获得部件的设备标签? 版本应该在这里。

    或者、您也可以拍下器件顶部标记的照片、然后我可以反向查找修订版。 但是、如果有多个卷带/批次、这可能是不可持续的。

    此致、

    Gerome