This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:TCA9416 上的端口选择

Guru**** 3010050 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553627/tca9416-port-selection-on-tca9416

器件型号:TCA9416


工具/软件:

您好、控制器或器件连接到哪个接口 (A 或 B) 是否重要。 该器件是双向的、因此我想这应该无关紧要。 在我的设计中、I2C 控制器总线 (FPGA) 连接到端口 B、器件 I2C 链连接到端口 A

此致、

伙计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guy、

    TCA9416 A_SIDE 和 B_SIDE 在内部是对称的。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tyler