This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159RSB 输入配置和无显示问题。

Guru**** 3010150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553751/sn65dp159-questions-on-sn65dp159rsb-input-configuration-and-no-display-issue

器件型号:SN65DP159


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我对 SN65DP159RSB 的使用有两个问题:

  1. 对于 SN65DP159RSB 输入信号、通常建议直接将 DP 信号馈入器件、还是允许将 BIOS 配置为首先输出 HDMI 信号然后将其馈入 SN65DP159RSB? (参考:图 1)

  2. 在另一个工程中、在正常运行一段时间后、我们遇到了以下问题:没有显示输出、但 HPD 信号在 3.3V 高电平时保持正常。 您以前见过这种行为吗? (参考:图 2)

在这种情况下,电路略有不同 — ML2 和 ML1 信号被交换、BIOS 配置为 HDMI 信号输入。 此交换是否会导致问题?

感谢您的支持。

图 1.

图 2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DP159 连接到双模 DisplayPort (DP++) 源端、而不是 DP 源端。  双模 DisplayPort 源是一种可以逻辑输出 DisplayPort 或 TMDS 以支持 DVI 或 HDMI 显示器的器件。 在这种情况下、您会希望输出逻辑 TMDS 并查看其原理图、看起来它们正在与 DP++源连接。  

    当没有显示输出时、他们是否尝试用 50 欧姆端接电阻器探测输出信号至 3.3V? 他们是否看到任何输出信号?  

    他们是否也尝试过执行 ABA 交换、看看问题是出在设备还是电路板上?

    谢谢

    David