This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:不读取/写入 TUSB8020BIPHPR、但集线器不断变热

Guru**** 3011240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545641/tusb8020b-not-read-write-tusb8020biphpr-but-the-hub-keeps-getting-hot

器件型号:TUSB8020B


工具/软件:

尊敬的团队:

负载较轻时出现加热问题。
集线器连接 USB3 (USB3 至 EMMC) 和 USB2(LTE 卡)器件

(1) 连接到 USB3+USB2.0 时、
1V1 电流消耗为 355mA
3V3 电流消耗为 89mA

(2) 当 USB3 断开 USB3 TX/RX + USB2.0 时、它等效于两个通道都是 USB2.0
1V1 电流消耗为 69mA
3V3 电流消耗为 54mA

在上述两种情况下、无法访问器件 (IDLE)
但电流消耗不会下降、并且始终处于高电流消耗状态。

为什么它不更改为低功耗模式? 请查看原理图。

e2e.ti.com/.../2475.TUSB8020BIPHPR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不确定我是否理解。 连接 USB3 和 USB2.0 器件时是否正常工作?

    如果它们同时开启并正常运行、则电流消耗符合预期。

    在上述两种情况下、无法访问器件 (IDLE)。

    器件处于什么状态、它们是否处于 U0 或 U1 中?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我不确定我是否理解。 连接 USB3 和 USB2.0 器件时是否正常工作?

    • 可以工作的两种方式

    如果它们同时开启并正常运行、则电流消耗符合预期。

    在上述两种情况下、无法访问器件 (IDLE)。

    • 它当前处于空闲状态、但集线器电流消耗处于最大值。

      当连接到 USB3 和 USB2 时、
      1V1 电流消耗为 355mA、3V3 电流消耗为 89mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    [引述 userid=“449455" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545641/tusb8020b-not-read-write-tusb8020biphpr-but-the-hub-keeps-getting-hot/5979127

    我不确定我是否理解。 连接 USB3 和 USB2.0 器件时是否正常工作?

    • 可以工作的两种方式

    如果它们同时开启并正常运行、则电流消耗符合预期。

    在上述两种情况下、无法访问器件 (IDLE)。

    • 它当前处于空闲状态、但集线器电流消耗处于最大值。

      当连接到 USB3 和 USB2 时、
      1V1 电流消耗为 355mA、3V3 电流消耗为 89mA。

    [/报价]

    有不同的状态可控制连接到集线器的器件的功耗。 当我询问状态是什么时、id 中的设备与集线器和设备之间传输的数据没有任何关系。  

    USB3.2 在第 7.5.6 (U0)、7.5.7 (U1)、7.5.8 (U2) 和 7.5.9 (U3) 节中定义了电源状态。 我在这里附上了一张参考图像。

    我们将重点介绍 U0、因为根据我的理解、这是设备所处的状态。  

    根据规范、无需传输数据即可处于 U0 状态。 即使没有传输数据、这些器件也可以处于 U0 状态。 主机必须转换到低功耗状态。 我们可以使用协议分析器跟踪总线处于什么状态、但由于器件正常工作、因此这些器件很可能处于 U0 中。  

    电流消耗似乎在规格范围内。

    我们可以查看这个寄存器 0x05、并确保启用了低功率级别。