This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000EVM:THVD8000 信号链的直流电源

Guru**** 3011250 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552508/thvd8000evm-dc-supply-for-thvd8000-signal-chain

器件型号:THVD8000EVM
主题:THVD8000 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家:

遵循我之前的问题。

如果 36V 线路 是直流电源、而不是交流电源、则是否仍可以使用变压器? 交流电源和直流电源的设计是否存在差异?

请参阅以下参考设计、使用了一个变压器。 如果使用直流电源、我们仍然可以遵循吗?  

我们是否需要将电感器用于直流电源?  

https://www.ti.com/tool/PLC010935BP 

此致、

Wenting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenting,

    使用变压器时、不使用正常的耦合网络。  

    参考的指南 设计基于以下内容: https://www.ti.com/lit/an/slla590/slla590.pdf?ts = 1693491025500&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTHVD8000

    变压器用于将数据注入电源总线。  

    AC/DC 无关紧要 — 高压耦合网络(变压器和电容器)允许高频数据通过、但阻止直流和低频交流信号返回到通信节点。 HV 实施不会创建共享总线 — 它会将数据注入电源总线。 这是一个小但关键的区别。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paker、

    我们将按照参考设计进行尝试。  https://www.ti.com/tool/PLC010935BP 您可以帮助查看变压器的规格吗?

    此致、

    Wenting e2e.ti.com/.../EBF1_2D00_6T_2D00_G035082.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:

    该变压器外观良好、在 THVD8000 调制频率范围内具有低插入损耗和回波损耗。请记住、您需要在变压器和主总线之间连接一个电容器(参考设计使用两个电容器,这两个正常)、从而防止直流电流损坏变压器和/或导致无法通信、THVD8000 信号将能够通过电容器、但直流信号不会。  

    此致、

    Parker Dodson