This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:Altium 原理图和 PCB 元件文件

Guru**** 3009580 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553941/thvd8000-altium-schematic-and-pcb-component-files

器件型号:THVD8000


工具/软件:

Altium 组件文件是否存在?  如果有可用的 TI 库、我想使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    对于组件文件、我们实际上没有太多要共享的组件、这些组件不是我们制造的(这基本上是电路板上的所有组件,除了 THVD8000 本身)。 您可能能够在 Digikey 或 Mouser 上获取这些器件的封装/模型、我将包括 EVM 文件 (Altium、光绘文件、ODD、拾取和放置以及原理图/布局图的各种 PDF) 和 BOM。 就像我没有模型的本地副本一样 — 所有内容都是从我无法共享的主存储库中检入/签入的。  

    对于 THVD8000 模型、您可以转到产品页面并向下滚动到设计和开发部分、然后点击 Ultra Librarian 链接 — 在该链接中,您将有多个选项来下载原理图符号,布局和 3D 模型:

    这可用于 TI 的所有器件、但可用的器件具体数量可能会有所不同。  

    EVM 文件如下 — 但我确实有几个注意事项需要提及:

    此设计并不通用 — EVM 本身无法测试所有应用、因此您不能将此设计用于所有特定用例。 EVM 本身针对点对点应用(2 个节点,它们之间的直线电缆)进行了优化、调制频率为 1MHz 至 5MHz、其中数据速率<= f_mod/10。 这是此器件的一个相对较窄的用例频带 (5MHz 的 f_mod 可能为 125KHz — 因此不建议在不修改的情况下使用 1MHz)。 EVM 不支持各种应用用例的原因是,电感器选择因应用而异 — 电感值可能会有很大差异(uH 至 mH 范围) 、具体取决于调制频率和总线上的节点数 (THVD8000 是 1/8 单位负载 、通常意味着多达 256 个节点、但由于耦合网络负载、如果不需要某种中继器、您可能不会远远超过 100)。

    此外、EVM 可能存在 EMI/EMC 问题、因为电路板上存在许多非故意辐射器(这是为了简化原型设计-代价是它们变得不太友好,因此通常不建议直接复制)  

    e2e.ti.com/.../1881.THVD8000EVM_5F00_FILES.zip

    为了帮助简化在未修改的情况下确定 EVM 是否适用于您的特定应用的过程、请参阅下面随附的基于 Excel 的计算器。 需要注意的一点是、Excel 计算器实际使用的公式略高于数据表公式、因为数据表不会考虑其他 THVD8000 在总线上的负载 — 这是因为在节点数较低(大多数应用似乎<= 10 个节点、这将是“低“)时,公式给出了极其相似的答案 — 但是,对于更高密度的负载,总线上的其他 THVD8000 会开始产生影响。 此计算器可用于快速确定尺寸需求。 但是 — 列出的电感和电容值是有效值(而不是标称值)、因此它们还需要考虑降额和容差(即标称值需要高于计算得出的有效值)  

    e2e.ti.com/.../2474.THVD80x0_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsx

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将了解我可以做什么!


    此致、

    Parker Dodson