This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869_Strap 配置说明

Guru**** 3010210 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553605/dp83869hm-dp83869_strapping-clarification

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869、 TMDS64EVM

工具/软件:

尊敬的团队:

 我们使用的是 TMDS64EVM。 原理图中 DP83869 (U20) 下的注释如下:

PHY 地址= 01111

自动协商、广播 10/100/1000、Auto-MDI-X
RGMII 转铜缆 (1000BaseT/100Base-TX/10Base-Te)

但提供了下拉 2.49k (R565)。 根据 DP83869 的数据表 、 这意味着 RGMII 到铜缆表为“NA",“,而、而不是“自动协商、广播 10/100/1000、Auto-MDI-X“。

请澄清。

此致、

Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:  

    我检查了 TMDS64EVM 上的原理图以获取最新版本。  
    我们的旧配置 (strap) 建议是为模式 0 进行下拉。  
    LED0 下拉时、这意味着 ANEG_DIS = 0。 因此启用了自动协商功能。 LED_1 和 2 悬空、因此也是模式 0。 因此、通过绑定 PHY 来执行 “自动协商、广播 10/100/1000、Auto-MDI-X“。

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的回答。

    若要在模式 0(2 级搭接)下配置 LED0、上拉为开路、下拉为 2.49k。 在相同模式下、为什么 LED1 和 LED2 在两侧都开路?

    此致、

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    当所有三个 LED0、LED1 和 LED2 引脚都在 MODE0 中设置时、那么根据数据表 7.12、只有它将被配置为“自动协商、广播 10/100/1000、自动 MDI-X“。 对于 MODE0、上拉电阻应 开路、下拉电阻应为 2.49k。 请告诉我我我的理解是否正确。

    或者、我们是否应该将 LED0 (ANEG_DIS) 视为单独的并将 LED1 和 LED2 视为一组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    请将所有 LED 引脚视为一个组。 对于模式 0、我们以前建议上拉开路和下拉 2.49k、但我们验证了在模式 0 下可以将上拉和下拉保持开路、以便在模式 0 下配置引脚。  

    您在上面的理解是正确的。

    此致、

    j