This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:RMII 参考时钟

Guru**** 3011050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553891/dp83848q-q1-rmii-reference-clock

器件型号:DP83848Q-Q1


工具/软件:

您好团队:

您能否确认 RMII 是否只能使用 50MHz (+/–50ppm) 振荡器?

对于 RMII、我们是否可以使用 25M 晶体?

谢谢!

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel

    请参阅本 应用手册、 在 RMII 模式下、使用 50MHz 时钟一次传输 2 位数据。 因此、RMII 模式需要将 50MHz 振荡器连接到器件 X1 引脚。 不支持使用 25 或 50MHz 晶体。

    谢谢

    David