This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:LED_0 引脚可耐受 5V 电压

Guru**** 3010010 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553198/dp83td510e-5v-tolerance-on-led_0-pin

器件型号:DP83TD510E


工具/软件:

您好:

我在一个应用中想使用 5V 电压上拉  DP83TD510E LED_0 引脚来驱动 LED。  该引脚是否可耐受 5V 电压?  以下电路会工作吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyrus:  

    LED 引脚的额定电压不为 5V、但 VDDIO + 0.3V A 的绝对最大值。 使用 5V 电压可能会损坏器件、因此不建议这样做。  

    此致、

    Vivaan