This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:有关 DP83867 RGMII 的配置 (strap) 和模式

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553441/dp83867ir-regarding-straps-and-modes-for-dp83867-rgmii

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:AM5708

工具/软件:

我正在考虑通过连接 AM5708 和 DP83867 来配置 RGMII。

这是基本信息、但我不清楚搭接和模式等内容。

您能否向我提供一些清晰的文档或说明?

此致、

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamada-San

    DP83867 使用很多功能引脚作为自动加载选项、以便将器件置于特定的运行模式。 上电或硬复位时会对这些引脚的值进行采样。  DP83867 数据表的表 7-5 中定义了 strap 配置选项引脚分配。  随附的 设计审查检查清单提供与表 7-5 相同的功能、您可以根据设计要求快速找到合适的 Strap 配置模式。   

    e2e.ti.com/.../6038.slvrbn1a.zip

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您发送编修。

    我现在一般都明白了。

    我看了你发送的材料,但我真的不明白。

    不过、在详细情况下、我现在有了更好的理解。

    此致、

    山田浩史