This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83561-SP:'中继器'或者如何使用>5 英寸布线长度?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83561-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547377/dp83561-sp-repeater-or-how-to-use-5inch-trace-length

器件型号:DP83561-SP
主题: DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:  

我正在研究 DP83561-SP、后者用于需要运行大于 5 英寸的迹线的 RMGII 应用。 但是、这些器件的数据表指出不建议这样做、我正在寻找可以采取哪些措施来满足我的要求的选项。 我的问题如下:

1、是否能够每 5 英寸以“适配器“模式使用 DP83561-SP 以考虑性能?

2、我是否可以利用外部缓冲器来增加信号的驱动强度,以便传输更远的距离? 如果是、建议使用哪些航天器件来完成此任务?

请告诉我您还能提供哪些问题或信息。

谢谢您、

Filipe Rubinstein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,

    此处是否需要 DP83561-SP、或者客户是否能够使用 DP83869?

    • DP83869 具有 RGMII-SGMII 桥接模式、可在此处工作。 您可以在 RGMII -> SGMII 和 SGMII -> RGMII 之间交替、以获得类似中继器的效果

    DP83561-SP 仅支持 RGMII 铜缆。 您可以通过磁耦合连接两个 PHY 的铜缆 MDI 以获得 RGMII 中继器。 这类似于下图:

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,

    希望您做得好。 我会将此线程标记为因不活动而已解决。

    如果您还有其他问题、请告诉我、我一定会回答。

    此致、

    Shane