This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:原理图审阅申请

Guru**** 3010040 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552847/dp83td510e-evm-schematic-review-request

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题: DP83TD510E 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们目前参考 DP83TD510E-EVM 的原理图、表示我们的一个介质 转换器工程 、并有一些问题:

1. PHY—DP83TD510E 和 DP83822 是否可以使用配置 (strap) 电阻器而不使用控制器工作?


2.您能否确认 PHY 的 strap 配置?

我们要求使用 RMII 接口用作介质转换器并进行链路建立的 LED 指示。


3、是否可以使用建议的 strap 配置进行自动协商?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:  

    [quote userid=“661037" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552847/dp83td510e-evm-schematic-review-request PHY—DP83TD510E 和 DP83822 是否可以使用配置 (strap) 电阻器而不使用控制器运行?[/报价]

    是的、介质转换器可以仅使用搭接来独立运行、从而将器件设置为所需的配置

    [quote userid=“661037" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552847/dp83td510e-evm-schematic-review-request 您能否确认 PHY 的 strap 配置?

    我很乐意查看您的束带、并确认是否设置了正确的模式。 您可以将您的原理图附加到此处、也可以用私人消息发送给我。

    [quote userid=“661037" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552847/dp83td510e-evm-schematic-review-request 使用建议的 strap 配置是否可以进行自动协商?

    可通过寄存器访问禁用或启用自动协商功能。 该功能默认处于启用状态。

    此致、

    Vivaan