This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:此器件中是 SRAM 还是 NVM?

Guru**** 3012250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553200/ds110df111-sram-or-nvm-in-this-device

部件号:DS110DF111


工具/软件:

您好:

该器件是否包含任何 SRAM 或其他非易失性存储器?

此致、

Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    为了进行澄清、我的理解是 SRAM 是易失性存储器。

    客户是否对易失性存储器和/或非易失性存储器感兴趣?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    「我知道,我想要你,我想和你复合。 他们尤其对 NVM 感兴趣、但也想了解易失性存储器。 问题在于辐射引起的软错误。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的澄清。  我正在检查这个问题、很快会回来联系您。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    此器件没有任何 NVM。

    我们有器件寄存器、可视为易失性存储器。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的确认。 对于器件寄存器、总存储器有多少? 包括我们可以在数据表中看到的寄存器、或者是否还有更多隐藏的寄存器? 如果只是可见的或加上更多的、那么看起来我们应该在~100 字节处、这应该不会有问题。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我不知道该器件上有任何隐藏的寄存器。  看起来我们有(2* 0x76 字节/通道)+ 7 个控制/共享字节= 243 字节。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的确认。 我会让客户知道。

    感谢您的帮助!

    此致、

    Zach